This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:请求进行 BQ76952 原理图审阅

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568384/bq76952-request-for-bq76952-schematic-review

器件型号:BQ76952


工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在使用 BQ76952 进行电池管理系统设计、
我们已经完成了原理图的第一稿、我想请求您的支持进行审核。

请帮助检查是否存在任何错误或建议的更改、以提高稳健性和性能。

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请留出一些时间来查看完整的原理图。

    但是、在快速扫描中、我注意到您仅使用 11s、但似乎您短接了错误的 VC 引脚。 VC16-VC15 之间必须连接电芯。 我建议查看以下 主题 、这些主题将更好地说明如何短接未使用的 VC 引脚。

    此致、

    Rohin Nair