This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:POW 参考设计检查

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568145/tps23755-pow-reference-design-check

器件型号:TPS23755
主题:TPS23753A 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、TI 人

我们有 POW 功率是大约 13 瓦,需要次级输出 5V/1.5A ,光耦合反馈,过压保护。 您是否为客户提供了更多设计参考或材料? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您的联系。

    对于具有次级侧调节的 13W、5V/1.5A PoE 解决方案、我们建议使用 TPS23753A。

    您可以查看以下参考设计: TPS23753AEVM-001 评估板|德州仪器 TI.com

    此外、您还可以推荐 PMP9175 参考设计| 德州仪器 TI.com、它具有效率更高的同步反激式设计。

    PMP30290 参考设计|  德州仪器 TI.com 在 10W 输出功率下的尺寸较小。

    它们 都是 具有次级侧调节功能的光耦合反馈解决方案。

    为了实现过压保护、我们通常建议使用外部 TVS 二极管。

    谢谢、

    Zhining