This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:USB-IF 认证 TEST.PROT.ALL3.3 PD;3.4

Guru**** 2588865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567687/tps65987ddk-usb-if-certification-test-pd-prot-all3-3-3-4

器件型号:TPS65987DDK


工具/软件:

你好。  

对于我们的 USB-IF 认证需求、我们在测试  TEST.TEST.PROT.ALL3.3 PD 和 TEST.TEST.PROT.ALL3.4 中遇到问题 PD。 这些测试应该发送一条 GET_MANUFACTURER_INFO 消息、第一个测试目标错误、第二个测试目标错误、第二个测试参考错误

答案应该是一条制造商信息消息、其中制造商字符串为“Not Supported“、供应商 ID 为 0xFFFF、产品 ID 为 0x0000。 在本例中、TPS65987DDK 会使用正确的制造商字符串和 VID 进行回答、但 PID 设置为“0xffff"。“。

 我正在使用版本 6.1.4 的 GUI 和版本 f907.14.20 的固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您正在测试哪个版本的 USB-IF 认证?  3.2 还是 3.1?

    TX 制造商信息 SOP 中有什么值?

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们正在测试 3.1。  

    供应商 ID 是我们的公司供应商 ID、产品 ID 为 0x6400、制造商字符串为空、因为我们不使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在本例中、TPS65987DDK 会使用正确的制造商字符串和 VID 进行回答、但 PID 设置为“0xffff"。“。

    我能够确认这是预期行为。   

    我需要查看历史记录、但我猜这是从 PD3.0 到 PD3.1 的更新。   

    此致、
    Chris