This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HCS08-Q1:关于 LPM

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2HCS08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567847/tps2hcs08-q1-about-lpm

器件型号:TPS2HCS08-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天! 我有疑问需要您的专业支持:

对于 TPS2HCS08-Q1 的 LPM 模式、可以将 VOUT 设置为关闭:

    设置 CH1_ON=0h: CH1 输出设置为关断(FET 关断)

我的问题是当将 VOUT 设为 OFF 时、是否意味着负载电流也将为 0? 能否通过“负载电流增加“从 LPM 更改为工作状态?

 

谢谢!

此致、

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    是、如果两个 VOUTT 都设置为关闭、则负载电流将为 0、并且器件无法通过负载电流增加转换为活动模式。

    谢谢、

    Patrick