This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006-Q1:完全器件复位

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561653/tps389006-q1-full-device-reset

器件型号:TPS389006-Q1


工具/软件:

你好

我正在使用 TPS38900603NRTERQ1、在极少数情况下、我无法清除中断标志、也无法配置芯片、因为启用了保护寄存器。

我在数据表中看到、可以通过设置 VMON_CTL.RESET_PROT = 1 来启动完整的器件复位、但在这种情况下、它没有解决问题。

我不确定如何正确地做。 您能解释一下工作流程吗?

此致、

Tom LEVISSE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    感谢您的问题。

    是的、启用保护寄存器后、您应该无法配置器件。  

    因此、如果是、RESET_PROT 是 WRKC 寄存器组的一部分 用户希望使用 RESET_PROT 的功能、在配置 PROT1 和 PROT2 时应包括 WRKC 保护 保护寄存器。 如果在配置 PROT1 和 PROT2 时启用了 WRKC 保护、则保护寄存器只能通过器件下电上电进行复位。

    由于您似乎希望保持复位功能(复位 PROT1 和 PROT2、用户可以利用 VMON_CTL 寄存器的 RESET_PROT 位 3)、我建议不要设置 WRKC 保护。  

    此致、

    Sila,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供的信息。

    我以为这些寄存器是通过芯片本身启用的。
    我现在已经解决了这个问题。

    谢谢、

    Tom LEVISSE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我很高兴您的问题得到解决。

    此致、

    Sila.