This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25630:一些针对 BQ25630 的设计问题...

Guru**** 2559240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25630, BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568116/bq25630-some-design-questions-for-bq25630

器件型号:BQ25630
主题中讨论的其他器件: BQ25638

工具/软件:

尊敬的团队:

我需要对以下问题提出建议。

请提供帮助。

谢谢。

1.对于节能设计、主机将在完成 I2C 数据设置后关闭、并且 I2C 总线的上拉高电压也将被禁用。

此类设计是否存在任何问题?

2. BQ25630 中似乎有集成 ADC。 燃油表功能是否可用? 是否有相应的应用手册?  

由于数据表中没有相关信息、因此 ADC 精度如何?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:  

    请在下面查看我对您的问题的评论。  

    1) 无需担心主机 MCU 关断和为 I2C 总线拉高电压也被禁用。 BQ25630 无需主机控制即可正常工作。 您需要在主机关闭之前禁用看门狗计时器 (REG0x16[1:0]= 00b)、以确保 BQ25630 的 I2C 设置不会重置为默认值。  

    如果在没有主机控制的情况下移除输入电源、则器件可以为电池充电并允许电池放电。 如果您希望在仅电池运行时进一步节省功耗、而无需电池放电来为系统组件供电、BQ25630 还具有“髋模式“功能。 在运输模式下、会禁用 BQ25630 集成 BATFET、以防止电池放电并更大限度地减少充电器 IC 的静态电流消耗。  

    2) 集成式 ADC 能够通过 MCU 主机控制进行粗略电量监测、但与专用电量监测计 IC 相比、其精度会更低。 如果最终产品需要高精度监测、则建议使用电量监测计 IC。 集成式 ADC 仅供参考、其精度规格有限。 此外、由于该器件仍在向市场预发布、因此我们没有可分享的精度信息。  

    预期情况是 BQ25630 的 VBAT_ADC 精度将具有与 BQ25638 数据表中列出的规格类似的规格。 在 BQ25638 上、对于 BAT = 4V 的测试条件、VBAT_ADC 精度列为+/- 0.5%。  

    此致、

    Garrett