This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172EVM-706-5V:启动时出现干扰

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568483/bq24172evm-706-5v-glitch-at-start-up

器件型号:BQ24172EVM-706-5V


工具/软件:

您好、

我们使用 单节不可拆卸电池典型应用来处理充电/BMS。

我们在 RSR 之前在 EVM 中焊接了一根导线作为 VSYS 电源、其他一切保持不变。

在未连接电池的情况下上电时、这是 VSYS 的波形:

VSYS 存在急剧骤降至 2.7V 的电压、这在负载变化最差时也是如此。 当我们连接电池时、此行为会停止、

即使在 EVM 工作时断开 BATT 连接、这种行为也不会出现、直到我们对 EVM 进行下电上电。

在没有电池的情况下启动时、是否有办法避免这种干扰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    假设每个 TTC 引脚连接都有端接、则充电器会终止、然后完全检测电池、如数据表第 9.3.15 节所述。 您可以:

    1.禁用终止,使充电器在您的调节电压或调节

    2.在 SRN 引脚上添加额外的电容、以在终止后导致无法检测到电池

    此致、

    Jeff