This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:PG 下拉规格

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567501/tps25981-pg-pulldown-spec

器件型号:TPS25981


工具/软件:

为什么 PG 下拉规格如此奇怪?

0.66V/26uA = 25.4k Ω

0.78V / 242uA = 3.2 千欧

该引脚只能下拉至 0.6V?

是否有一个二极管与下拉漏极串联? 它看起来不像是一个简单的开漏输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy  

    感谢您的耐心  

    我需要与我的设计团队讨论并获取信息

    所以我将在明天之前获取您的信息  

    此致

    Sailendra