This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100 SoC 跳转

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, GPCRA0, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562675/bq34z100-g1-bq34z100-soc-jump

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100GPCRA0BQSTUDIO

工具/软件:

您好:
我将使用 BQ34Z100 评估 8s2p LiFePO4 电池的 SoC。 问题是在运行数天期间、SoC 会突然跳变(例如,从 60%到 80%或从 40%到 7%)。 我无法理解这些跳跃背后的原因。 该系统在白天运行、并整晚保持在弛豫模式、因此库仑计数器校正应每天晚上进行、每日校正不应允许此类跳跃。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、同时请附加 相关的 .gg/.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否使用 gpc chem 工具获得了化学物质匹配?

    您是否完成了学习循环?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、当然、我们按照确定 ChemID 和学习循环的程序进行了操作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    能否共享 soc Jump 和.gg 文件的日志文件?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    您可以找到随附的 GG 文件。 我没有日志、但我可以分享我们监管系统的价值观。

    每条线对应于 BQ34Z100 报告的充电状态 (SoC) 测量值。
    我们可以看到电池电量正在下降、这与我们系统实际使用的电池情况相匹配。
    但是、绿色曲线显示异常的 SoC 跳变、看起来不正确。

    此致

     e2e.ti.com/.../5518.log.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果没有 soc 错误的日志文件、我将无法正确调试您的系统。

    但是、我注意到 RA 表之间存在很大差异。 这向我表明您的 RA 表要么不规律地更新、要么离得很远、需要多个周期才能自行更正。 此误差也可能与负载有关。

    我建议使用 gpcra0 工具来优化您的 RA 值。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的答复。 我会尝试拥有日志。

    另一个问题:

    我正在尝试更新 CHEM_ID 中的列表 bqStudio

    通过点击此链接、我找到了化学物质更新版本 824 对于 bqStudio(最新版本 1.3.101.1):
    https://www.ti.com/tool/download/BQSTUDIO-STABLE/1.3.101.1

    运行这个工程 “在 TI.com 上检查是否有更新的化学物质更新“ 在 bqStudio 中、它会重定向我以下载 Gas Gauge Chemistry Updater:
    https://www.ti.com/tool/GASGAUGECHEM-SW

    然后、我下载了化学物质更新版本 1182.

    • 修补程序版本 824 正常工作。

    • 修补程序版本 1182. 不管用。

    安装版本 1182 时、bqStudio 会显示一条消息、指出化学物质更新已成功。 但是、在重新启动 bqStudio 并点击之后 化学成分 、列表为空。

    您能告诉我如何获得最新版本吗 正常工作 电量监测计的化学物质更新?
    为了澄清这一点、我正在寻找一个 CHEM_ID 824 中未包含的引脚本。

    此致

    Hocine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请使用最新版本 测试 BQstudio 版本。 这应该允许您使用所有化学物质。

    BQSTUDIO-TEST 应用软件和框架|德州仪器 TI.com

    此致、

    Diego