This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:上电期间的零星错误消息(使用 TDA4AP)

Guru**** 2558470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565549/tps6594-q1-sporadic-error-message-during-power-up-with-tda4ap

器件型号:TPS6594-Q1


工具/软件:

您好:
我们在使用上述 PMIC 上电期间收到零星的错误消息、从日志中可以得到以下内容:

...
【信息】PMIC:启动类型 power on
【信息】PMIC:引导计数:1.
【信息】PMIC:清除 17:MCU 电源错误
【信息】PMIC:清除 33:BIST 通过
【信息】PMIC:清除 37:启用
【信息】PMIC:清除 65:LDO1 SC
【信息】PMIC:清除 73:BUCK4 SC
...

对于 SW 使用的输出功能:  

PMIC_getNextErrorStatus()、数字与 irqNumbers 对应

问题:
1) 触发此 SC 错误的原因可能是什么?
2) 我们可以打印哪些其他寄存器来进行调试、什么是短路电流的根本原因?
感谢您的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     PMIC 的完整器件型号是多少?

    如果在上电期间发生这些中断、最可能的原因是指定电源轨上存在残余电压。 使用示波器、在上电之前检查这些电压轨是否高于~150mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    谢谢您的提示。 我们将对此进行更深入的研究。 完整器件型号为:TPS6594133ARWERQ1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我、事情是如何在示波器上显示的。