This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:我正在使用 BQ25820 模块在 BMS 中进行 1C 速率充电、但会出现问题。 1.充电开始期间–BQ 仅为电池充电、例如:0.3C、0.5C 或 1C 等、但仅在看门狗计时器的 40 秒内充电。 在这之后、充电会自动停止 A

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567805/bq25792-i-am-using-bq25820-module-for-1c-rate-charging-in-bms-but-a-issue-occurs-1-during-charging-started-bq-only-charged-battery-with-ex-0-3c-0-5c-or-1c-etc-but-only-charged-for-40sec-of-watchdog-timer-after-this-automatica

器件型号:BQ25792
Thread 中讨论的其他器件:BQ25820

工具/软件:

查找

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Priyanka、

    您是否尝试禁用了看门狗计时器?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.充电开始期间–BQ 仅为电池充电、例如:0.3C、0.5C 或 1C 等、但仅在看门狗计时器的 40 秒内充电。 此后、自动充电停止并将最后一个值保持在缓冲区中。

    2.为什么会发生这种情况? 要在寄存器中为服务看门狗计时器正确写入什么值?

    放电

    ID_CHARGER_CONTROL_11  = 0XE0       //prev CE 配置、带 pg 引脚、设置 0xE0
    ID_TIMER_CONTROL_9= 0x0C
    WD_RESET 条件:
    ID_CHARGER_CONTROL_11 = 0XE1;
    充电启用命令:
    ID_CHARGER_CONTROL_11 = 0XE1;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Priyanka、

    [quote userid=“642617" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567805/bq25792-i-am-using-bq25820-module-for-1c-rate-charging-in-bms-but-a-issue-occurs-1-during-charging-started-bq-only-charged-battery-with-ex-0-3c-0-5c-or-1c-etc-but-only-charged-for-40sec-of-watchdog-timer-after-this-automatica/6037960 为什么会发生这种情况? 在正确计时的情况下、要在寄存器中为维护看门狗计时器写入的正确值是多少?

    您将需要每 40 秒禁用一次看门狗计时器或重写一次 CHARGE 寄存器、以避免看门狗计时器复位充电电流。

    这是预期行为、每次看门狗计时器到期时、充电电流都将复位。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将看门狗计时器复位时、我在充电控制寄存器 0xe1 中设置意味着

    第 0 位 — EN_CHG = 1、  

    第 1 位 — EN_IBAT_LOAD = 0、

    第 2 位 — EN_HIZ = 0、

    第 3 位-en_chg_bit_reset_behavior = 0、

    第 4 位-dis_ce_pin = 0、

    第 5 位 — wd_rst = 1(复位)、

    6:7 位 — vrechg = 11 (97.6%)

    此  wd_reset 条件在不同的子状态中提及、每 30 秒执行一次  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Priyanka、

     

    我似乎已经通过邮件支持这个问题。 我将在两个页面上发布此回复、请随时通过 E2E 或电子邮件予以解答。

    • 您将 E2E 标记为已解决、能否确认?
    • 我看到您正在使用 BQ25820 上的 wd_reset 位、这是否会解决问题、或者在使用此方法时问题是否仍然发生?
    •  您看到从 30 秒更改为 20 秒的执行时间有什么变化吗?

     

    此致、

    基督教。