This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:CHRG_STAT 寄存器更新时序

Guru**** 2560010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566709/bq25618-chrg_stat-register-update-timing

器件型号:BQ25618


工具/软件:

您好:

我们的客户在下面遇到了 CHRG_STAT 寄存器更新时间的问题。 根据客户的意见、这对于软件开发是必不可少的。

1) CHRG_STAT 寄存器从/CE=高电平到低电平或/CE=低电平到高电平到 CHRG_STAT 状态更新的更新延迟时间。

2) 从 CHRG_STAT 更新到 INT OUT 的延迟时间、或从 INT 输出到 CHRG_STAT 寄存器的延迟时间。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在努力、并将尝试通过星期五联系您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的合作。

    这些信息用于他的软件开发、例如中断时序。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在努力在星期五达拉斯时间结束时获得这一目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我明白了。 我期待着您的回答。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 1)、将 CE/引脚从低电平拉至高电平或从高电平拉至低电平后、CHRG_STAT 更新的延迟至少为 150us。

    1) 达到中断后 CHRG_STAT 更新的延迟至少为 550us。 请注意、唯一伴随中断的 CHRG_STAT 更改是“充电完成“。

    请注意、但时间可能会更长或更短。 这取决于操作发生的位置与主器件主动读取辅助器件的位置相关。 例如、如果刚刚读取了寄存器、然后该操作发生、则可能需要更长的时间。 或者、如果读取是通过初始写入设置的、然后执行该操作、则可以在此后不久读取更新后的读取。 请根据您的应用进行测试。

    此致、

    Mike Emanuel