This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050:电路固化

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050, TPSI3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560465/tpsi3050-circuit-cofirmation

器件型号:TPSI3050
Thread 中讨论的其他器件: TPSI3100

工具/软件:

你好,我有疑问使用这个二极管请验证和回答我的原理图.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gokulkumar、

    感谢您参加 E2E 论坛并联系我们的团队!

    我建议在 计算器工具中 进行检查、还使用 PSpice 模型进行仿真 、以验证其是否能够满足您的应用要求。

    乍一看、我认为您需要断开 EN 与 VSSP 的连接、因为这会始终将 EN 保持在低电平。 并从 VSSS 上断开 U31 MOSFET 漏极与 VSSS、因为这将导致 MOSFET 短接。

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我修改了以前的电路并从 VDDM 引脚添加了一个辅助电路、我的电路是否能够从 VDDM 引脚生成 5V 反馈信号、并验证我的电路是否正确连接了所有组件。请回复上述电路中应该包含哪些更改?

                                                                 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokulkumar:

    感谢您的答复。

    我建议查看 TPSI3100、该器件具有与 TPSI3050 相同的功能、但也具有电源正常 (PGOOD) 功能、可从次级到初级发送反向通道通信并通知 VDDM 为高电平。

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师