This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050:TPSI3050 的电路确认

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050, TPSI3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559628/tpsi3050-circuit-confirmation-for-tpsi3050

器件型号:TPSI3050
Thread 中讨论的其他器件: TPSI3100

工具/软件:

   

尊敬的先生:

   我在上述电路中有疑问,其中所有部件都通过您的参考电路连接. 我想驱动一个 MOSFET 来切换 24V 直流电源. 此外、我还需要一个辅助电路从 vddm 向控制器发送信号、是否可以将控制器 GPIO 直接连接到该 VDDM、或者是否需要在该电路中连接任何其他元件。我需要您的指导。

                                                        谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    感谢您联系我们的 E2E 团队。

    VDDM 通常用于为次级侧的电路供电、可以将其视为隔离式 5V 电源。 我不确定您要发送到控制器的信号类型、您能分享有关您的应用的更多信息吗?

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Tilden Chen,

    我们希望从 vddm 引脚发送反馈信号,该信号用于我们的内部目的,以检查 IC 是否处于活动状态。 在阅读数据表时,它提到 vddm 引脚可以提供 5V 输出,所以我可以使用输出具有数字输出,以便我可以将该信号用于反馈信号....我的应用希望 通过检查 vddm 引脚来确认 10V VDRV 电源的反馈信号驱动 MOSFET ...这是我的应用检测 IC 状态的目的。 正在等待您的答复...  

                                       谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    感谢您的答复。

    我建议查看 TPSI3100、该器件具有与 TPSI3050 相同的功能、但也具有电源正常 (PGOOD) 功能、可从次级到初级发送反向通道通信并通知 VDDM 为高电平。

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师