This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:具有类似温度稳定性的更大电流 LDO

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951, TPS7A25, TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567895/lp2951-higher-current-ldo-with-similar-temperature-stability

器件型号:LP2951
主题中讨论的其他器件: TPS7A25TPS709

工具/软件:

您是否有任何其他 LDO 具有与 LP2951 相似的温度稳定性(即请参阅数据表中的图 5-10)、但输出电流更高? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明所指的温度稳定性是什么类型?

    您是否在整个温度范围内寻找更好的电压输出精度或希望具有更好 Theta_J 的 LDO?

    Jorge  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的答复。 我正在寻找一个 LDO、它可以提供比 LP2951 更大的输出电流、但在整个温度范围内具有与 LP2951 类似的电压输出精度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好的、这里有几个选项、你可以根据你想要的内容来考虑。  

    TPS7A25 :@温度范围内的电压输出精度为+/–1% 300mA  与较低的 Vins (max) 搭配使用

    TPS709 @温度范围内的电压输出精度为+/–2%  150 mA  具有与 LP2651 相同的 Vins (max)。

    我不确定您使用的是输入电压范围还是仅关注精度和 Iout、但我可以向您提供这些信息。  

    希望这对您有所帮助!

    Jorge D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!