This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:IEC62368-1 ed3

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2420, TPS25942A, TPS2660, TPS25947, TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565928/tps25942a-iec62368-1-ed3

器件型号:TPS25942A
主题中讨论的其他器件:TPS2420TPS2660TPS25947、TPS2597

工具/软件:

您好的团队、

我们的客户需要 TPS25942A 和 TPS2420、TPS2660 IEC62368 Ed.3。
它们似乎只有 IEC62368 Ed.2

那么、是否有其他方法获得了 ed3?

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    这些器件没有 ed3 证书、但已通过 UL2367 认证、仍然是 IEC62368 标准的超集。 这对客户是否有帮助。

    关于备选方案、

    TPS25942 可替换为 TPS25947。

    带有 TPS2597 的 TPS2420

    您能告诉我确切的工作电压和电流以及特定功能(例如 RCB 或所需的最小电流阈值等)、以便我能够提供更好的建议吗?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-san:

    非常感谢您的答复。
    您是否有 TPS2660 的替代产品?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    我增加了支持更高电压电子保险丝的同事。 他会给你一个更好的建议。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    您需要哪种规格?

    TPS2660  通过了 UL2367 认证。