This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51603:输出电压限制

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LV2862, LMR51610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567476/lmr51603-output-voltage-limitation

器件型号:LMR51603
主题中讨论的其他器件:LV2862LMR51610

工具/软件:

您好:

我感兴趣地使用  LMR51603XDBVR 控制器进行降压/升压配置。 在此配置中、FET 的最大漏源电压为 Vin + Vout。

在我的设计中、应为 12+35 = 47

VIN:12

输出电压:–35

Fsw = 400kHz

可以将该器件用于此设计吗? 我不确定这个 28 伏约束的来源。

谢谢、

Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlos

    该限制主要来自有限的内部斜率补偿。 理想情况下、您可以在较高的电感值下工作、使器件保持稳定。 但是、客户必须确保它在温度和 VIN 范围内使用多个样片、以获得足够的可靠性。   

    这还有其他 P2P 解决方案。 您可能需要查看它 —  LV2862

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onkar、

    感谢您的答复和建议。 LV2862 只有一个集成的 HS 驱动器、因此无法将其用于设计。 (寻找 HS 和 LS 集成式 FET 解决方案)  

    您能进一步解释一下斜率补偿限制吗? 我是否可以进行某种计算来确定器件是否适用于我的解决方案? 我不清楚输出电压如何受到限制/为何受到限制。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlos、

    LMR51610 利用固定的内部斜率补偿来防止次谐波不稳定。 为了有效校正单个周期中的扰动、增加的斜率必须等于下降斜率。 由于下降斜率与 VOUT 成正比、因此斜率要求随着 VOUT 水平的升高而增加。 但是、由于内部斜率补偿是固定的、因此需要更高的电感来满足必要的稳定性标准。

    下降斜率 (SF)=-(VOUT)/ L

    其中:

    SF =下降斜率 (V/s)

    VOUT =输出电压 (V)

    L =降压电感 (H)

    作为参考、您可以在此处找到有关 LMR51610 类似问题的讨论: LMR51610:输出限制查询 — 电源管理-内部论坛 — 电源管理-内部 — TI E2E 支持论坛

    我将与您分享一个 SIMPLIS 模型。 您可以使用它来确定稳定性能所需的电感。

    此致

    Onakr Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!