This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:为磷酸铁锂电池充电

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568428/bq25570-charging-lifepo4-batteries

器件型号:BQ25570


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在评估 BQ25570 能量收集升压充电器 可在由供电的系统中使用 LiFePO₄ μ V 电池 。 我知道、5 μ LiFePO₄ 电池通常具有大约满电压 3.6–3.65 V

根据数据表 BAT_OV 设置定义过压阈值。 简化版原理图 VBAT_OV 最终目的 3.65 V 、BQ25570 是否会安全可靠地为 A 充电 单节 LiFePO₄ μ A 电池

感谢您的支持和澄清。

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您可以为 VBAT_OV 编程为 3.65、并且应该会为电池充电。 请确保电池可以处理输出电流并根据您的应用进行测试。

    此致、

    Mike Emanuel