This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2521:最大 5ms 脉冲电流能力

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567524/tps2521-max-5ms-pulse-current-capability

器件型号:TPS2521


工具/软件:

您好的团队、

客户希望使用 TPS2521 消隐时间过流功能。

他们希望将黑时间设置为 5ms 并将电流限制设置为 4A。  

由于 TPS2521 在消隐时间内的电流限制为 2 倍 Ilimi (4A)。  

TPS2521 是否可以在 5ms 内传递 8A? 如何计算 TPS2521 可以处理的最大电流和最长时间?

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的耐心

    FET 可以在消隐时间间隔内处理高于 ILIM 的电流。 但这并不意味着 FET 可以在所有程度的 时间间隔内处理电流。 我将与内部团队进行检查,并告诉您 FET 可以处理的电流限值和最大间隔对应于该限值。 明天我将向您提供这些信息  

    此致、

    Sailendra