This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:EasyScale:单线数字调光

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165, TPS92360, TPS923650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561496/tps61165-easyscale-one-wire-digital-dimming

器件型号:TPS61165
Thread 中讨论的其他器件: TPS92360TPS923650

工具/软件:

尊敬的先生:

我想检查使用单线数字调光时、FB 电压是否可以保持稳定、而不会出现明显的纹波。

使用 PWM 调光时、FB 由 RC 滤波器的充电和放电形成、从而在 PWM 频率下引入纹波。

谢谢

Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否提供更多的应用要求、以便我们检查是否有更适合您设计的新产品  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我希望确保输出电流不包括调光引起的纹波。

    模拟调光可以满足要求。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否可以使用 20kHz-100KHz 等更高的 PWM 频率进行调光控制? 将 RC 低通滤波器转角频率设置为低于 1KHz、以实现更低的纹波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    TPS61165 中使用的 RC 滤波器的转角频率值是多少?

    您能否确认使用 单线数字调光时的 FB 波动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的应用中的输入电压、输出电压和 LED 电流是多少? 我们可能会推出具有 PWM 调光引脚的新产品以简化设计  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    Vin=5V

    支持 38V VOUT

    支持 1.5A 开关 FET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我来检查一下、并在下周初为您更新、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下周初、

    您好、Andy、您对此有更新吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉迟到了!

    请检查 TPS92360 是否符合您的要求。

    它具有用于 PWM 调光控制的 CTRL 引脚、可消除您对 FB 引脚纹波的担忧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您是否有具有散热焊盘的较低热阻器件?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在您的应用中、驱动 LED 组的输出电压和电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    输出电压约为 20V

    输出电流约为 300mA

    未来的应用可能需要更高的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hector、

    让我看看更合适的部分…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hector、

    请检查 TPS923650 是否适合您...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    TPS923650 可能会增加模拟调光的额外成本...

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 D1、DIM 引脚是 PWM 调光引脚。 用于 PWM 调光的输入 PWM 信号。  适用于 D2 的模拟调光引脚。 模拟的输入模拟信号
    调光。

    请检查 TPS923655XD2 是否正常?