This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:我们是否可以并联使用 2 个 TPS1H100-Q1 来限制电流?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568119/tps1h100-q1-can-we-use-2pcs-tps1h100-q1-in-parallel-for-current-limitation

器件型号:TPS1H100-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户需要一个适用于 12V 电池、输入约为 14~15V 的 2A 电流充电器解决方案、他们认为 TPS1H100-Q1 适用于电流限制。 考虑到热风险、它们将并联 2 个 TPS1H100-Q1 用于总 2A 电流充电器(将每个 TPS1H100-Q1 设置为 1A 电流限制)、下面是它们的系统方框图、您可以帮助查看并提供一些回顾建议、提前感谢!

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    这看起来不错。 如果两个器件想使用同一接地网络、则这两个器件可以使用同一个接地网络、如果需要、这两个器件可以共享 FAULT 和 CS 引脚。 除了这一点,它应该是可以的。  

    谢谢、  

    Patrick