This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:BQ24105-Q1

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566445/bq24105-q1-bq24105-q1

器件型号:BQ24105-Q1


工具/软件:

对于电池输出端发生的短路、IC 中是否有任何 OCP 保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    是的。  如果是软短路且 V (BAT)> VSHORT、则逐周期电流限值会在电感器电流超过电流时关断内部功率 FET。  如果 V (BAT) 引脚降至低于 VBORT、则输出电流被钳位至 ISHORT。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细解释一下、“如果 V (BAT) 引脚降至 VBORT 以下、输出电流将被钳制到 ISHORT。“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    初始上电后、如果电池电压降至 VSHORT 阈值以下、充电器会认为电池短路。  为了防止自身损坏、无论充电电流设置如何、充电器都会将充电电流限制为 ISHORT。

    此致、

    Jeff