This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:PP1 不工作

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567837/tps65987d-pp1-not-working

部件号:TPS65987D


工具/软件:

您好:

我正在 将 TPS65987DDH 用作仅电源器件 (PP_HV1)。 出于某种原因、无论我在配置中尝试什么操作、PP1 都不会打开。 我尝试了多个不同的设备(平板电脑,智能手机等),但我总是得到相同的结果。  

我包含了 pjt 文件。

提前感谢您、

Arnaud

e2e.ti.com/.../agrouter.pjt.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    zip 文件显示为空。   

    似乎您没有连接 PP_CABLE。   

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您的快速答复!

    以下 是完整文件。 我不使用 VCONN、因此 PP_CABLE 未连接。

    此致、

    Arnaud

    e2e.ti.com/.../agrouter.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请连接到 GND 或 5V。

     关于:TPS65987DDJ:PP_CABLE 引脚 

    执行这些测试时是否提供了 VIN3_3?  您能否确定映像是否已成功加载、以及 PD 是否转换到 APP 模式?   

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、应用模式正在工作并且不断提供 3.3V 电压、我通过 i2c 检查了配置、并检查了所有内容。 如果您查看屏幕截图、它指示充电检测完成行、即使在配置中已停用 BC1.2 也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否在 PPHV1 和 VBUS 上放置一个示波器?

    我还注意到数据表中有这条评论。 将路径移动到 PPHV2 有多难?

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 那就算了!

    此致

    Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    此致、
    Chris