This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:如果在没有电池的情况下施加 Vin、则系统会复位。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562114/bq25798-the-system-resets-if-vin-is-applied-without-battery

器件型号:BQ25798


工具/软件:

尊敬的团队:

当我们通过 Vbus 供电时、系统将关闭、这仅在电池不存在时发生。

它与 Vbus 和电池配合使用良好。

它也可以仅使用电池。

输入端的电流不会达到最大 1A。

此处是用于您的基准的电路。

e2e.ti.com/.../ChargerSCH_5F00_050925.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burhanuddin:

    在原理图中、C807 不是必需的、不建议使用 R1241 和 R1248。   

    关于 SYS 崩溃、预期的输出功率是多少? VBUS*IINDPM 必须> MINSYS*ISYS。  IINDPM 由 ILIM_HIZ 钳制。  如果将 ILIM_HIZ 短接至 REGN、SYS 电压是否仍会崩溃?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    R1241 和 R1248 都是 DNP、

    我们需要 20V PD 适配器或实验室工作台电源提供最大 1A 的电流。 (此要求仅在启动时适用)  。

    我们的 SOM 在 3.9V 电压下工作、启动时需要大约 2.1A 的电流。 (即所有其他系统/外设都处于关闭阶段)

    我将  ILIM_HIZ 短接至 REGN、但 VSYS 仍会崩溃。 (仅供参考,设定输入电流为 3.298A,远高于所需值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burhanuddin:

    发生这种情况时、我能否获得 VBUS、IBUS、VSYS 和 ISYS 的振荡器?  如果没有电流探头、则 VBUS 和 VSYS 可能就足够了。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    这是示波器读数

    黄色为 VSYS、紫色为 Vbus、

    这是 1 欧姆电阻器上的 Vibus

    黄色为 VSYS、紫色为 V(跨 1 欧姆电阻器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burhanuddin:

    我无法了解图上的垂直刻度。  从图中可以看出、转换器似乎没有为系统负载提供足够的输入功率、即它处于 IINDPM 状态、然后由于系统短路 (VSYS)< 2V 而关闭(自动设置 EN_HIZ=1)。  您是否可以读取状态和故障寄存器 (REG0x1B 至 REG0x27) 以确认充电器处于 IINDPM、然后检查 EN_HIZ 是否已设置为 1?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们仍不确定软件中的问题是什么、但 I2C 线上启动时有数据、

    目前、我们已将 I2C SDA 接地、充电器运行良好。