This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:LP877021RHBRQ1

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567430/lp87702-q1-lp877021rhbrq1

器件型号:LP87702-Q1


工具/软件:

您好:

我希望您对这种情况的反馈“0km",“,在、在 FA 之后、U300 (LP877021RHBRQ1) 是主要嫌疑人、请查看下面执行的 FA、并告诉我是否需要进行任何额外的测试以确认 U300 是根本原因

CAN 通信:通过

  EyeQ 振荡器工作正常。

I2C 通信通过、未发现差异

突然、装置开始不断故障、电流消耗为 54mA、无法连接到装置

1V1、1V8、5V 和 WD_RESET 在 APR 单元中保持低电平。

对调节器 (U0300) 进行目视检查。 未发现任何缺陷。

对调节器 (U0300) 进行 X 射线检查。 未发现任何缺陷。

使用万用表在阻抗模式下测量稳压器 U0300、与参考单元相比未观察到差异。

此致、

Oscar Ramos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    这是由您的团队执行的、他们怀疑 PMIC 是错误的。  

    PMIC 方面的问题是什么。 我没有真正从上述描述得到。  

    WD 是否出现故障? 您是否已从 PMIC 读取所有中断以了解正在发生什么。  

    有多少设备出现故障?

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    返回距离为 0km“、PMIC (U300) 不提供输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramos、

    我知道您可以申请 FA 并阅读以下链接中的故障分析指南。  

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    但我需要阐明原理图。  

    1. 0V75_EN 是否强制开启到 GPO0 引脚(作为输入电压还是输出?)

    2. 升压输入电容器是 10µF 推荐的、但在原理图中它是 0.1µF。  

    在申请 FA 之前、请先检查这些事项。  

    此致、

    Ishtiaque