This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS770:即将发布的数据表修订版本中的详细信息

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565702/tps770-details-from-upcoming-datasheet-revision

器件型号:TPS770


工具/软件:

大家好、从 之前的主题中、 我知道 TPS770 数据表即将进行修订、但听起来好像估计的完成日期很多。

是否可以在平均时间内获得更新零件的以下数据点?

输出电压

最大静态电流

输出电压线路调节

输出电压负载调整率

输出噪声电压

输出电流限制

待机电流

使能输入电压

电源纹波抑制

使能引脚输入电流

压降电压

谢谢!!

-亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该澄清:数据点和保证值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我正在与我们的系统团队核实、明天会联系您。

    谢谢、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alex、

    我将在明天下班前对此进行更新。


    此致、
    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alex、

    比我预期的时间更长。 我将在今天结束时结束。

    此致、
    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压->1.2V 至 5.0V(固定和可调节)

    静态电流最大值-->  

    空载-> 95uA (max)

    满载 (50mA)-> 650uA (max)

    输出电压线性调整率--> 0.032%/V (max)

    输出电压负载调节--> 6mV(1.2V 时)
    典型负载调整率-> 0.1%/A

    输出噪声电压--> 180uVrms

    输出电流限制-> 350mA

    待机电流-> 0.9uA(典型值)

    使能输入电压-->

    高电平使能输入电压 -> 1.6V

    低电平使能输入电压-> 0.415

    电源纹波抑制--> 58dB

    使能引脚输入电流--> –0.4uA

    压降电压-> 120mV(典型值)、185mV(最坏情况)

    如果需要更多详细信息、请告诉我。

    此致、
    Rohit