This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:使用.bq.fs 文件对黄金映像进行固件更新

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567580/bq34z100-r2-firmware-update-of-golden-image-using-the-bq-fs-file

部件号:BQ34Z100-R2


工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

我们正在考虑使用.bq.fs 文件更新 BQ34Z100-R2 的固件。

我们检查了.bq.fs 文件、并了解它包含 W(写入)、C(完成)和 X(等待)命令。

【常见问题解答】BQSTUDIO:如何解读 bq.fs/df.fs 文件中的行以与 I2C 或 HDQ 电量监测计一起使用? -电源管理论坛 — 电源管理- TI E2E 支持论坛

(1) 等待时间

更新固件时只需遵循此.bq.fs 文件中的说明是否足够?

bq.fs 文件是否包含 TRM 的“8.4 Manufacturer Timing Notes“中建议的等待时间?

(2) 固件更新后

处理完.bq.fs 文件后、我认为 BQ34X100-R2 需要复位才能运行、但可以从主机发出复位命令吗?

是否还需要 IT Enable 等其他命令?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 是的

    2) 你可以发送一个 REST 命令,这取决于你的 bq.fs 是什么。  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您的回答。

    我理解这个问题。

    此致、

    Masashi