This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01A-Q1:输出电容

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01A-Q1, TPS62A02A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568056/tps62a01a-q1-output-capacitance

器件型号:TPS62A01A-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62A02A-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

数据表中介绍的 Cout 有效电容(包括降额)是否为额定电容(不包括降额)?

TPS62A01A-Q1

TPS62A02A-Q1

谢谢、

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    数据表中是否介绍了包括降额或额定电容而不降额的有效电容?

    这些是具有以下降额的额定电容。

    (1) 预计会有电感器容差和电流降额。 有效电感介于+20%和–30%之间。

    (2) 预计会有电容容差和偏置电压降额。 有效电容介于+20%和–50%之间。

    (3) 此 LC 组合是标准值、推荐用于大多数应用。

    (4) 10 µF 的最小 COUT 不支持额外的前馈电容器。

    谢谢、此致、

    Moheddin。