This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A15:TPS7A1510PDRVR 0.9V(非 1.0V)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567734/tps7a15-tps7a1510pdrvr-0-9v-not-1-0v

器件型号:TPS7A15
主题:TPS7A14 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我遇到 的问题与此处报告的问题完全相同:  TPS7A15:TPS7A1510PDRVR 。 我看到多个器件出现了问题。

VBIAS = 5.2V

Vin=1.8V

VOUT = 0.9V(应为 1.0V)。

100mA

我想知道我是否有一些损坏的器件、所以我最近从 TI 再订购了 5 个该器件样片、但我在电路板上更换的第一个样片出现了完全相同的问题。

请您帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您就此与我们联系!

    非常有趣的是、使用新样本也可以观察到这种行为。 您描述的条件不应导致这种情况。

    您想共享原理图吗?

       我有兴趣查看并将其与链接的问题进行比较

    输出有多恒定?

       例如、您是否能够提供示波器屏幕截图(首选)或交流 Vout 测量值(如果器件正在进行调节,则其读数应为 0V)? 有时、直流 Vout 测量会对波形求平均值、从而更难识别原因。  

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    我认为在这个电压下、输出看起来是_regulated_。 请参阅下面的示波器屏幕截图。 我发生了一个 1.0V TPS7A14。 当我安装它时、输出正确为 1.0V。 但正如我提到的、输出电流小于 100mA、因此稳压器不应出现接近其输出电流限制的情况。

    原理图:

    10U 电容器为 X5R 10V https://product.samsungsem.com/mlcc/CL10A106KP8NNN.do

    原理图中未显示、但 5V_TMG 电源附近有一个 2u2 电容器、因此两个输入电源均已 完全去耦。

    VOUT:直流耦合:

    VOUT: 交流耦合 2ms/

    VOUT:交流耦合 1us/