This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:技术问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013-Q1, LMR33620-Q1, LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564928/lm5013-q1-technical-question

器件型号:LM5013-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR33620-Q1LM5013

工具/软件:

尊敬的专家:

我们正在将 LM5013-Q1 推广到 CosMX。 目标 EE 是 Auto 48V BMS。 请帮助确认 LM5013-Q1 是否可用于以下应用。 非常感谢。

  • LM5013-Q1 用于在快速启动时为 48V 电池充电。 CosMX 需要禁用 LM5013-Q1 的电压反馈功能、并将 FB 引脚连接到外部稳定电压(例如 5V 和电阻分压器)。 因为 CosMX 希望 LM5013-Q1 在为 48V 电池充电时成为电流限制器。 他们在 12V BMS 同一插座中使用了 LMR33620-Q1。 LMR33620-Q1 原理图如下所示。 您能否帮助确认 LM5013-Q1 是否可用于此应用?

此外、客户还希望 TI 执行一些测试并证明其可以正常工作。 测试请求:

  1. 将 LM5013-Q1 引脚连接到外部稳定电压。 未连接到 Vout。
  2. Vin=53V、Vout=52V、Iout=3A。 负载是电池或模拟电池。
  3. 在 25℃ 下持续运行一小时 、并确认最终的温升。

此致、

Ryker