This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:电子保险丝

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565090/tps2595-efuse

器件型号:TPS2595


工具/软件:

你(们)好  

我 在设计中将电流限制设置为 1.5A 来使用 TPS259571DSGT。 但在实验室中使用电子负载测试 PCB 时、我只能连接 0.9A 负载。 如果超过 0.9A、IC 会变热并出现压降。 您能建议我的设计是否有任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD Rashi:

    是 CC 负载还是 CR 负载。 输出端有没有大电容吗。

    此外、还应保持电流限值略高于所需电流。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Arush
    我之前在 CC 负载上进行了测试、但当我切换到 CR 模式时、它对我来说没有影响。 有一个问题、即当我降低阻性负载以将负载电流增加到 1.5A 以上时、不再关断 IC 会变得更热。 您有任何解决此问题的建议吗?

    此致

    Rashid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rashid:

    如何测量输出。 如果未使用示波器、则器件可能会限制电流、从而导致更高的功率耗散并执行自动重试。

    如果您使用示波器进行探测、那么您能否检查 Vout、I_IN、也许可以使用数学函数来计算功率耗散。

    此致、
    Arush