This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:来自 AFE 的读数存在问题。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569448/bq76972-issue-in-the-readings-coming-from-the-afe

器件型号:BQ76972


工具/软件:

我随附了一份 PDF、其中包含详细的问题陈述以及相关图片。 请参阅它。

e2e.ti.com/.../2772.Issues-with-BQ7697204-AFE-via-SPI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、请在此处提供有关 BQ76972 的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai 和 Prahlad、

    您是否对 SPI 通信逻辑分析仪文件有更好的图像、或者也希望与我们分享该文件?  收到后、请给我们一些时间来回顾一下。  

    乍一看、数据可能未就绪或测量正在更新、同时尝试获取寄存器值、这可能会导致读数异常。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    请检查我共享的压缩逻辑文件。

    此致、

    Sai Varun

    e2e.ti.com/.../Session-1.zip