This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:充电期间无法读取准确的电池电平。

Guru**** 2619825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556102/bq25890-the-accurate-battery-level-cannot-be-read-during-charging

器件型号:BQ25890


工具/软件:

基于上一个问题、我们目前面临的问题是在充电时无法读取准确的电池电量值。 从寄存器 REG0E 获取的 BATV 数据不准确、并且该值高于未连接充电器时的值。 但是、寄存器读数在放电时是准确的、因此在充电期间无法读取准确的电池电平。 我们应该如何处理这个问题? 期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当您认为寄存器  REG0E 不准确时、您能否提供更多详细信息

    1. 充电器运行条件、例如 VBUS(VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT(BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS。
    2. 所有寄存器读数、包括 ADC。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电器运行条件、如 VBUS(VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT(BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS。

    充电器的工作条件包括以下我可以测量的值:
    VBUS(VBUS 引脚电压):4.75V
    VBAT(BAT 引脚电压):4.279V
    VSYS:4.278V
    您知道如何获得其他 IVBUS/IBAT/ISYS 吗?

    所有寄存器读数、包括 ADC。

    收银机没有收费
    REG00 0x3F 0x3F 0x3F
    REG01 0x06 0x06
    REG02 0x5d 0x5d
    REG03 0x36 0x36
    REG04 0x4e 0x4e
    REG05 0x00 0x00
    REG06 0x6e 0x6e
    REG07 0x8d 0x8d
    REG08 0x03
    REG09 0x44 0x44
    REG0A 0x77 0x77
    REG0B 0x02 0xb6
    REG0C 0x00 0x00
    REG0D 0x12 0x12
    REG0E 0x4d 0x62
    REG0F 0x4d 0x63
    REG10 0x53 0x53
    REG11 0x00 0x96
    REG12 0x00 0x05
    REG13 0x3f 0x3f
    REG14 0x1d 0x1d

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    未充电时、REG0B 读取 02、这表示没有输入 VBUS。 您是否在这种情况下测量了 BAT 引脚和 SYS 引脚?

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未充电时、REG0B 读取 02、这表示没有输入 VBUS。 您是否在这种情况下测量了 BAT 引脚和 SYS 引脚?

    谢谢、

    BAT:3.960V  SYS:3.942V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    REG0E=0x4d 为 3.844V。 接近 3.96V 测量值。

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种差异并不显著、电池电压范围仅为 3.6V 至 4.2V、总差异仅为 0.7。 3.96v 和 3.844v 差异已经很远、此时我测得的电池电压与上次测量的电池电压不同。 比较的重点是什么? 我们现在的问题不是电池放电时的功率测量不准确、而是在插入充电器时、无法准确读取电池功率。 您的建议与我们的问题完全无关。 您能看一下我前面提到的问题并直接回答、这样我们就可以提供与问题相关的数据、而不是说一大堆不相关的东西? 就结束了。 我仍然希望你能认真对待这个问题,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    充电器本质上是具有复杂状态机和模拟反馈环路的电源、而电量监测计是使用 ADC 和数字逻辑的微控制器。 BQ25890 的电池监控是除了常规充电器之外的一项额外特性、仅供参考。 与充电器相比、该电量监测计具有相应的精度规格、可实现更准确的电压、电流和温度测量。 为实现准确的 ADC 测量、建议使用电量监测计。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这已经很久了。 螺纹被视为已求解和闭合。

    谢谢、

    Ning