This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606EVM-772:BQ25606、用于为电池充电

Guru**** 2619875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569908/bq25606evm-772-bq25606-used-to-charge-a-battery

器件型号:BQ25606EVM-772
主题中讨论的其他器件:BQ25606

工具/软件:

大家好:


我查看了 BQ25606 的 EVB、并尝试为 电压为 3.6V 的电池充电。

但我有一个问题,我看到电流固定在 2A(充电电流),我不明白为什么,考虑到 ILIM 和 ICHG 有尽可能最低的电阻器,

所以 158 欧姆的 ILIM 和 221 欧姆的 ICHG ,我也从板 R23 这是一个电阻器并联到 R24( 10k 欧姆)但没有改变,理论上与电阻器 的 10k Ω 到 GND 这意味着在正常温度下我将有最高的充电电流。

我还能尝试做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到现在可以达到 3A(以前发生的情况是 VBUS 下降、我将其设置为 5V)。 现在我改变了,我把它设置为 6V,但我仍然有一个问题, 高于 3.5V 的电池不能在 3A 充电 ,我不知道为什么(低于该值是的,所以从 3V 到 3.5V )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 10k Ω 拉取 KICHG 将降低电流。 请参阅有关公式的引脚说明。

    这可能取决于多个因素。 如果器件处于动态电源管理模式、即由于输入电压下降过低而处于 VINDPM 状态或由于输入电流过高而处于 IINDPM 状态、则该器件将保持输入功率不变。 如果电池现在处于 CV 模式、因为 BAT 引脚已达到调节、则充电电流将开始逐渐减小。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是 ICHG 引脚的问题,这我设置了一个真正的低电阻器,允许至少 3A 的电流流入电池,我不明白为什么我不能为我的电池在 3A 以上 3.5V(当它一直到 3.5V )它应该在 CV 模式时,它达到 4.2V 或错误?  

    其次、我注意到芯片加热到 50°C  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    发生这种情况时、STAT 引脚会做什么? 测试点的实际 BAT 引脚电压是多少? 从充电器到电池的阻抗是否很大? 我们的 EVM 能够在更高的电池电压下为 3A 充电。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是电缆问题,考虑到电源是 6V 在 3A 时,我注意到,当我尝试使用 3A 等高电流为电池充电时,我把自己放在 VBAT 引脚上发生 的情况是,它达到更高的电压(比如 4.2,这是充电电压结束),即使电池仿真器在 3.7V 左右,我不明白为什么这种情况会发生。

    我得到的电缆很长、如 60cm,电源侧和电池仿真器 — 电池针侧,但考虑到我尝试的电源也提供了 4A 左右的更高电压、没有任何变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎当您在 3A 充电时, VBAT 引脚达到 4.2V 的速度比您在 1A 充电时更快,这会导致芯片在之前进入 CV 模式(而在现实中,电池电压是 3.7V )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您所描述的是从充电器到电池的电缆阻抗的完整特征。 在 3A 充电电流下、电池电压可能为 3.7V、而实际 BAT 引脚可以为 4.2V 并进入稳压状态。 请降低电池的阻抗、甚至可能降低保护器阻抗、以在较高的端子电池电压下实现高充电电流。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为自己的电缆问题不大、因为我连接的电池也是 3.6V、没有变化、充电电流也是 2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果充电器上的电池端子电压和 BAT 引脚电压相差超过 500mV、则是电缆问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用电压为 3.6V 的真实电池时、电缆小于 5cm、怎么可能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设在我尝试以 1A 电流充电时不会发生这种情况、就像我看到 VBAT 引脚恰好跟随电池的电压一样  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电缆阻抗过高、可能是因为电量计太紧。 调用 V = IR。 (4.2V - 3.7V)/ 3A = 167m Ω 阻抗。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何解决? 我需要连接较短的电缆、这种电缆可以承载更高的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对两个账户都正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MHH 但为什么那么当我连接了一个有 5 厘米电缆的电池它的行为相同? 可能是因为在这种情况下它们不能承载太多电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请降低电阻以延长在 CC 模式下的时间。