This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51635:LMR51635YFDDCR

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P, LM65645, LMR51635

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555595/lmr51635-lmr51635yfddcr

器件型号:LMR51635
Thread 中讨论的其他器件:AM62PLM65645

工具/软件:

尊敬的团队:

我们需要两个输出直流/直流转换器、这就是我们的规格。

输入 — 38-60V

输出 — 3.3V@3.5A 和 5V@1A。

我们能否添加变压器、该变压器可用作 3.3V 电感器、另一个用于为 LMR51635YFDDCR 提供 5V 电压的分路。

或者您是否有符合上述规格的另一种解决方案。

如果您有另一种采用直流/直流转换器 IC 的解决方案也是如此。

也可以选择使用低成本解决方案来推荐两个 IC。

我们需要从 3.3V 电源和 5V 电源为 CAN 和 RS485 驱动器驱动 AM62P 的 PMIC。

谢谢。

此致、

Ashutosh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    您的想法是正确的、但如果要使用 Flybuck 转换器、LM51635 在峰值电流限制方面受到限制。  

    https://www.ti.com/lit/an/snva790a/snva790a.pdf?ts = 1755724293795&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    您可能需要具有更高电流限制的器件、如果您计划使用 Flybuck 转换器(需要 FPWM)、请检查带变压器的 LM65645。 如果没有、您也可以选择两个单独的降压转换器。  

    谢谢、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    感谢您的反馈! 我将在内部与我的团队一起回顾 LM65645。

    但您能否以低成本设计推荐两个单独的降压转换器逻辑。 我们也会查看这些选项。

    谢谢。

    此致、

    Ashutosh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    我建议使用两个 LMR51635、他们是我们低成本系列的最新成员。  

    谢谢、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    谢谢! 还有一个问题? 我们是否可以将 LMR51635 作为主 PS、其 5V 输出可用于另一个将生成 3.3V 输出的降压转换器。

    这对于 PS 设计来说很容易、因为两者都具有 60V 输入。 因此、您可以建议使用 3.3V 降压转换器来支持~3A 以上的电流容量。

    输入 — 最大 4-6V

    OUT - 3.3V 或可调@3A 电流。

    谢谢。

    此致、

    Ashutosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    是的、您可以使用 LMR51635 作为主 PS、然后通过另一个降压转换器(即 LMR51635)将其降压。 我建议使用相同的频率。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、希望您的设计顺利进行。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    很抱歉再次打扰您。

    我们的设计输入现在变为 80V。 因此、您是否有另一个具有相同规格但输入电压低至 80V 的解决方案来对抗 LMR51635。

    请提出同样的建议。

    谢谢。

    此致、

    Ashutosh