This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:电池平衡

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568313/bq4050-cell-balancing

产品编号:BQ40Z50


工具/软件:

ART 编号: BQ40Z50

工具/软件:

您好、 当电池达到平衡时、电容器 C14 两端的电压应为具有占空比的方波信号、因为均衡开关会定期打开和关闭。  电芯在 TCB 级中进行平衡、并在 TVM 级测量电芯电压。 我们使用示波器来查看两端的电容器电压、没有方波信号、原理图根据数据手册推荐的连接、请询问原因?




谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:
    您能提供一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zilin、

    为什么您会在电池引脚本身上看到方波? 由于电源连接到该引脚、因此电池电压应保持一致。 增加或减少 VCx 引脚会需要负载。

    您必须考虑电容器会增加电容、因此如果电芯平衡实际开启、则上升/下降沿不会像方波那样清晰。

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    我的理解是、由于均衡电流路径和电芯电压采样路径共用同一个 VCx 路径、因此必须使用占空比方法定期打开和关闭均衡开关。 这将均衡和采样分开、以防止均衡影响电芯电压采样。 因此、电容器端子上将出现占空比方波信号。

    此外、BQ40Z50 是否仅在充电过程中执行平衡? 它是否也在空闲和放电阶段执行平衡?
    技术参考手册指出:

    该数据表指出:

    这两种描述似乎相互矛盾、还有一种说明表明在放电阶段没有均衡功能。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zilin、

    一些电量监测计也能够在睡眠(静置)期间执行电芯平衡、但我认为并非所有的电量监测计都具有该功能。  

    电流流经 BAT 引脚、而不是 VCx 引脚。  

    -米格尔