This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21550-Q1:VCC UV 条件下的输入功率增加

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570733/ucc21550-q1-input-power-increase-during-vcc-uv-condition

器件型号:UCC21550-Q1


工具/软件:

您好的团队、

在客户应用 UCC21550-Q1 期间、VCCI 的 UV 可能会很短时间、从 5V 变为 2V。 在这种情况下、将触发 VCC UVLO、VCCI 引脚输入电流将增加至高达 0.24A。 您能帮助我们了解为什么当 VCC UV 时、其电流会增加? 这取决于 PWM 输入状态还是其他任何因素? 这是否会导致器件损坏风险(例如超出输入侧功率限制)?

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    输入 PWM 可能是导致您看到此输入电流的原因。 如果输入引脚 (INx) 仍为 5V 且 VCCI 引脚为 2V、则会向 INx 引脚提供超出绝对最大规格的电压、这可能会导致栅极驱动器损坏。 输入引脚电压与 VCCI 电压之间的这种差异可能是导致电流增加的原因。 我建议仔细检查 VCCI 电源轨、以尽可能减少 VCCI 引脚上的噪声。

    此致、

    Will