This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:BQ25672 重新调节 VSYS

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566630/bq25672-bq25672-reregulation-vsys

器件型号:BQ25672
主题中讨论的其他器件: TL431

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我有一个采用 BQ25672 的电路、并使用应用手册来针对不良源鉴定自动重启。
输入电路的配置类似于数据表的 8.3.5.2 一个 ACFET-RBFET 部分中的电路降级。
IC 具有默认配置。 +VEXT = 12V。



我看到的问题是在+VEXT 电源轨压降期间重新调节 VSYS 电源轨、这会影响 VSYS 下游的稳压器和外围。
此重新调节如下所示:


2 通道 — ACDRV1、3 通道 — VSYS、4 通道 — VAC1

有人可以帮助我定义原因、并可能帮助解决该问题吗?

此致、
Serhii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhii:

    我不是在关注正在发生的事情。  我假设您没有连接电池、但电池充电已启用?  系统上的负载会导致 SYS 电压崩溃吗?   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速通信。
    未连接电池。 充电由 CE 引脚禁用、并且 IC 不由 I2C 配置。

    SYS 上没有很大的负载、关于 100mA。

    当 AC/DC 外部电源断开时、这种情况就会出现问题。 因此、SYS 上的电压开始上升、依赖 SYS 的输出会复位并在一段时间内再次引导。

    此致、
    Serhii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhii:

    在未连接电池时、充电器需要大于 3.6V 的电压才能在 SYS 上提供稳定电压。  从示波器图中可以看出、VAC1 降至 3.6V 以下、并且未恢复、因此没有 SYS 电压。  此应用手册电路适用于从较高电压开始然后下降至低电平但不低于 3.6V 的太阳能电池板源。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于在 VAC1 降至 3.6V 以下时降低 VSYS、这是预期行为。 但我不清楚 SYS 的这一领域:

    我预计 SYS 电压应以线性方式下降、如下所示:


    此致、

    Serhii

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhii:

    充电器会在启动时将 VINDPM 阈值设置为比输入电压低 0.7V 或 1.4V、具体取决于电压是大于还是小于 10V。 输入电压降至 VINDPM 以下后、转换器基本上会停止开关、因此 SYS 会随着 ISYS 对 SYS 电容器放电而下降、直到达到电池电压。  主机可以将 VINDPM 阈值覆盖为较低的值、以防止这种情况发生。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持。 VINDPM 会真正影响重新调节。 不过、我们决定使用不同的方法来解决该问题、方法是使用 TL431 电路和 PNP 晶体管来设置更高的阈值电压 (9V) 来禁用 VAC1

    此致、
    Serhii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhii:

    我一定不能理解您的问题的根本原因。  只要在 VAC1 引脚上施加的 VAC1 电压始终非常接近 VBUS 电压、我就不会发现您的电路有问题。

    此致、

    Jeff