This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25856-Q1:静态电流

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570555/bq25856-q1-quiescent-current

器件型号:BQ25856-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我对输入开路时的静态电流有疑问。  

我假设数据表第 59 页中的图 8-1 电路。

如果 ADC_EN=0、则  

1.IQ_BAT=17uA(典型值)

2. IQ_VAC 或 IQ_REV = 0uA

我的理解是否正确?

由于输入为开路、因此应该没有 VAC 的输入漏电流。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinji:

    理解是正确的。 如果输入开路且器件未处于反向模式、则 Iq 为 17uA。 由于没有 VAC 电压、VAC 上不应出现任何泄漏。

    • IQ_BAT 表示只有电池。
    • IQ_REV 表示仅使用电池、启用了反向模式、但器件不进行开关。 这种情况不太可能发生。
    • IQ_VAC 表示存在输入电压、但器件未在开关。

    如有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael Bradbourne