This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751EVM:申请 BQ25751EVM Altium 文件

Guru**** 2811215 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568318/bq25751evm-request-a-bq25751evm-altium-files

器件型号:BQ25751EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25751

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

您能否共享 BQ15751EVM Altium 文件。 如果您有使用 BQ25751 为 2 节串联 12V 铅酸电池充电的示例/应用手册(因此充电电压>24V)、请也分享。

谢谢、

Chew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chew、

    我发送了一个朋友的请求,请接受,我将通过私人聊天发送文件。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Christian、我是这个论坛的新成员。 我知道如何接受您的朋友请求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chew、

    • 您应该能够在此帖子中点击我的姓名。
    • 应该会通过蓝色的连接按钮到达一个地方、
    • 然后单击该按钮并发送私人消息。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    也请将工程文件发送给我。 我已经向您发送了一个朋友请求。

    此致、
    Marcin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    也请您给我发送项目文件。  

    此致、

    Laurence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已完成。