This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751EVM:BQ25751EVM:将电池电压升压到大于 VAC 的水平

Guru**** 2811635 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25751EVM, BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570604/bq25751evm-bq25751evm-boost-battery-voltage-to-a-level-larger-than-vac

器件型号:BQ25751EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25751

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

如果 VAC 是 24VDC 电源、BQ25751EVM 电路是否允许 VAC 升压至 28V+来为 24VDC SLA 电池组充电?

谢谢、

Chew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chew、

    如果 VAC 是 24V 直流电源、BQ25751EVM 电路是否允许 VAC 升压至 28V+来为 24V 直流 SLA 电池组批量充电?

    是的、BQ25751 支持升压模式、降压模式和降压/升压模式。

    此致、

    基督教。