This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180 (PFC IC_) 如何降低语音噪声?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569728/ucc28180-ucc28180-pfc-ic_-how-reduce-voice-noise

部件号:UCC28180


工具/软件:

大家好

如何降低语音噪音?

当 115Vac / 60W (Pout) 时、操作频率为 400Hz、可导入 330 μ H、电容器 33 μ F

请帮助我,

谢谢 大家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cwen、

    您希望降低哪种类型的噪声? 您指的是 CE EMI、RE EMI 还是可闻噪声? 有许多教程介绍了如何为 PFC 应用设计输入 EMI 滤波器。 下面是一个示例: https://www.ti.com/lit/ml/slyp757/slyp757.pdf 

    此致、

    Jonathan Wong