This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4242:用作电容器充电器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92620-Q1, TL4242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570265/tl4242-using-as-a-capacitor-charger

部件号:TL4242
主题中讨论的其他器件:TPS92620-Q1

工具/软件:

您好:

您是否看到过使用 TL4242 或 TPS92620-Q1 作为电容器恒流充电电路的应用? 如果是、与 LED 电路相比、我是否需要注意此应用的任何独特之处?

提前感谢!

此致、

Jason Maxwell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件旨在提供恒流源。  他们不在乎它连接到什么。  我会与您的客户交谈、以便更好地了解他们要做什么以及为什么?  您需要探索该应用程序、以便提供适当的建议。  什么是最终应用?  我还建议 您的客户购买 EVM 进行原型设计、确保他们在创建新设计之前不会遇到任何问题。  如果没有进一步的细节,我不能说是否有问题。

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fhoude:

    我没有分享特定的客户信息、因为我在外部 E2E 论坛上发布了内容。 感谢您确认设备不关心它连接到的设备。 如果需要、我将在内部 E2E 论坛上提供更多具体信息。

    此致、

    Jason