This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:Bq40z50

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568286/bq25672-bq40z50

器件型号:BQ25672
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具/软件:

您好、

我们使用 BQ25672 为 4 节锂离子电池(即 BMS Bq40z50)充电。  

1.一旦我们的电池完全耗尽,它进入放电切断。 在这种情况下、电池显示为 0V

2.将电池连接到充电器时,端子上显示 2.15V,充电状态为涓流充电。  

3.充电器在涓流充电状态下继续为电池充电 1 小时,然后切换到“未充电“状态。

4、2.15V 和 100mA 电流时电池无法恢复。  

5.使用台式电源,我发现只有当我们提供高于 12.6 V 的电压时,电池才会恢复

我的查询是:  

1.数据表显示涓流充电期间的电压约为 2.5V/节。 读取寄存器 (REG01_REG Charge_Voltage_Limit 寄存器)、 它显示 检测 4 节串联电池的值 16.8V。 对于 4 节电池、我假设涓流充电电压应为 2.5V * 4 = 10V。 这是正确的吗?  

2. 由于只能通过施加高于 12.6V 的电压来恢复电池、是否有办法使用充电器芯片 (bq25672) 来完全耗尽电池电量? 任何参考说明或建议都会有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:

    针对 1、BAT 引脚在 100mA 涓流充电 1.5s 时调节至 2.5V*4=10V。  如果电池组保护器在该时间内未关闭、则充电器会开始常规充电周期。  因此、在 1.5s 之后、当 BAT 引脚电容达到调节值、终止、放电、然后重复时、我期望输出为三角波形。  如果没有发生这种情况、您可能有一些旧 IC 的测试不正确。  您能否提供 IC 顶部标识和/或卷带信息?

    关于 2、假设您没有上面提到的经测试不正确的 IC、电池组保护器最终将在充电器进入 常规充电周期后关闭。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、感谢您对此的支持

    我验证了 BATP 上的输出、可以看到三角波形。  

    我的意见是:  

    1.我使用台式电源测试了电池,发现只有在提供 12.6V, 100mA 电流超过 2-3 分钟后,电池组保护才会恢复。  

    2.如果我给出的电流低于 12.6V,并且 100mA 电流,则电池不接受电流。  

    所以需要检查一下  

    在这种情况下、我们是否可以通过 I2C 线路配置到 bq40z50、以便启用充电?

    2.我们是否可以通过配置充电 IC bq25672 来提高涓流充电电压和时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:

    三角波形的峰值是否略高于 12.6V?

    关于 1、我会将其发送给 TI 的电量监测计团队进行评价。

    关于 2 ,不幸的是没有  涓流充电电压和电流值是固定的。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25672 仅为无电电池提供 2.5V 电压、它绝不会提供>2.5V 的电压。 示波器迹线随此邮件附上。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:

    一些 BQ25672 IC 测试不当、无法退出涓流充电状态。 请发送 IC 顶部标记和/或卷带标签、我将进行调查。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    请查找下图中的 IC 标识

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:

    这批 IC 测试不正确。  当未连接电池或电池组开路保护器时、大约 10%的批处理/卷盘可能会卡在涓流充电位置。 否则 IC 将正常工作。  您可以返回引用“涓流充电卡滞“的 IC。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的支持。