This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480:V (DGATE)–V (A) 仅为 3V

Guru**** 2586305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570431/lm7480-v-dgate-v-a-only-3v

器件型号:LM7480


工具/软件:

您好、

  V (DGATE)– 仅 V (A) 3V、 导致 Q1 发热。

客户使用 30V、VDGATE 33V、HGATE 41V 测试、Q1  加热、Q2 正常。

将电容增加到 470nF 也没有改善。