This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60430-Q1:负电流参数确认。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR60430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570579/lmr60430-q1-negative-current-parameter-confirmation

器件型号:LMR60430-Q1


工具/软件:

您好、团队、

由于 DSn‘t 提到、此器件有助于确认 SW 反向电流、μ A。

LMR604X0 手册未定义允许的 SW 负电压值。 您能帮助我看看我们基于 EVM 测量的结果是否可以接受、或者您能否提供额定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的问题。 我们将对其进行研究、然后返回给您

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan

    对于 LMR60430-Q1、由于寄生效应和体二极管恢复、预计 SW 节点上会出现短暂的负偏移。 该器件可以承受短暂的下冲(≈–2V、<50ns)、但应避免连续 SW 低于–0.3V。 反向电流受低侧 FET/二极管限制、可作为正常开关的一部分接受、但不适用于持续导通。 您的 EVM 结果看起来与预期行为一致。

    谢谢。此致

    Naresh。