This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843321:反相降压/升压模式 EVM

Guru**** 2812165 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843321, TPSM843521EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570133/tpsm843321-invert-buck-boost-mode-evm

器件型号:TPSM843321
主题中讨论的其他器件: TPSM843521EVM

工具/软件:

您好、TI 人

我的客户希望使用  TPSM843321 执行 IBB 模式直流/直流。

输入为+5V、输出为–5V 电流为 0.01A - 0.1A。

客户希望测试 EVM。 我看到 这里只有 TPSM843521EVM。

那么、我是否应该手动修改 EVM 电路以获得 IBB 模式?

我们对 如何修改此 EVM 有一些建议吗? 还是其他简单的方法?

非常感谢。