This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:电源管理论坛

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, PMP23496, LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564764/lm5066i-power-management-forum

器件型号:LM5066I
主题中讨论的其他器件: PMP23496LM5066

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

请查看基于 12V/266A、3200W 规范的 LM5066i 原理图设计。 您很困惑为什么我们以前使用输入电容器和 N-MOSFET 的高电压、因为当用户接管错误的 54V 电源插入时可防止电容器和 MOSFET 损坏。 您能查看原理图并提出您的建议和意见吗、谢谢。

请下载文件: drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我们无法打开谷歌驱动器。 请在此处分享原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5066i-Design-schematics_5F00_12V_5F00_3200W.pdf

    尊敬的 Avishek:

    请再次查看、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么需要使用十二 (12) 个 MOSFET? 看起来是非常高的数字。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    由于支持高电流容量 (12V/266A、3200W)、我考虑了散热问题。 或者您建议调整多少个 MOSFET。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    有任何更新? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 PMP23496 参考设计中所述、LM5066i 使用九 (9) 个 MOSFET 进行了测试。 从未使用十二 (12) 个 MOSFET 对其进行测试。 请正确测试您的设计。

    原理图看起来很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    LM5066i 驱动器容量如何? 担心 MOSFET 的 Qg 或 Ciss 不超过其数量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5066i 可在 GATE 引脚上添加额外的快速下拉电路、从而支持大约 10 个 MOSFET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    您能否指出我的原理图 是否具有快速下拉电路? 如果不存在、请共享快速下拉电路。

    根据  PMP23496 参考设计、您能解释一下 Q12 的工作原理吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能指出我的原理图 是否具有快速下拉电路吗?

    大小。  

    根据  PMP23496 参考设计、您能解释一下 Q12 的工作原理吗?

    www.ti.com/.../slyt863。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的分享。 顺便说一下、我使用 LM5066 和 LM5066i 计算器来获取不同的功率限制电阻值。 以下两个文档中的哪一个是可更新的、或者您建议使用哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两者都正确。 功率限制电阻器的阻值不同、可 在 LM5066 和 LM5066i 中设置特定的功率限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    谢谢。 抱歉、还有一个问题。

    。 如果我使用外部软启动电容器、那么在启动期间不会启用功率限制、对吗?

    。 何时启用功率限制? 短路情况?  

    。 由于电流限制设置过高大约 400A (1.5 倍 Imax)、因此我想将故障时间设置为 20us 以快速关断、是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我使用外部软启动电容器、那么在启动期间不会启用功率限制、对吧?

    没错

    何时启用功率限制? 短路情况?  [/报价]

    上电至短路和输出热短路。

    由于电流限值设置过高约为 400A (1.5 倍 Imax)、因此我想将故障时间设置为 20us 以快速关闭、有任何问题?

    您可以设置。

    [/quote]