This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:LM2611 RC 决策

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570185/lm2611-lm2611-rc-decision

器件型号:LM2611


工具/软件:

尊敬的 团队:

有两个问题需要您的帮助:

1) LM2611  Vout=(1+RF1/Rf2)*Vfb、here Vfb =–1.23、因此 Vout =-.4.84V、为什么数据表参考设计显示它为–5V。

2) 在客户案例中、Vin = 9V、Vout =–9V、您可以建议 RC 值或此目标的基准符号。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    1. Vfb=1.23V、Vout=(1+29.4/10)*1.23=5V;如果 Rfb=9V、则将 VOUT 更改为 77.8kΩ;

    2.电容器保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nini

    感谢反馈,Vout=(1+29.4/10)*1.23=4.84V, 不是 5V,我这边是否有任何误解?  

    -托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    请使用此公式、并将 Vfb1 设置为 30kΩ 或更高电阻以设置输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nini、现在已经很清楚了、让我们关闭 TT。