This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:EN 引脚的最大漏电流

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628513, TPS628503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570210/tlv62585-max-leakage-current-of-en-pin

器件型号:TLV62585
主题中讨论的其他器件:TPS628513TPS628503

工具/软件:

您好、

以下是我们的原理图

VOUT 将为 3.8V、C320 将保持 NM。

我们必须微调 EN 引脚上的 RC 电路以调整电源序列。

为此、我们需要以下信息

“当 EN 引脚电压为 4.6V 时、EN 引脚的最大漏电流是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deljo、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

     EN 引脚上的最大预期漏电流约为 0.1 μA。  但这仅供参考、而不是经过测试的参数。

    请注意、EN 泄漏和 EN 阈值可能因器件而异。 因此、如果您的应用确实依赖于微调的 EN 序列、那么我建议选择具有所谓的精密使能功能的器件、其中 EN 阈值针对精度进行了优化。 这种器件可以是 TPS628503 或 TPS628513。

    此致、

    Andreas。